This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:如何验证您绘制的收集板是否可用?

Guru**** 2964870 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416948/ads1299-how-to-verify-if-the-collection-board-you-drew-is-usable

器件型号:ADS1299

工具与软件:

我使用 ADS1299绘制 EEG 采集板、当前已读取 ID 0x36。 我还测试了内部方波信号、但方波信号的值分别为+1.36mV 和-2.37mV、而不是标准+1.875和-1.875mV。 将 CHnSET 的 MUXn [2:0]设置为001输入短路内部噪声测试、测得的噪声值为-0.5mV。 请问原因是什么? 我应该采取哪些步骤来进一步验证采集板的正确性。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    感谢您发帖。

    首先、除了器件数据表外、我建议查看 E2E 上的 ADS129x BIOFAQ 页面。

    ID = 0x36不是有效响应、因为位[3:2]必须始终等于11b。 您能否验证您是否遵循了数据表第11节中正确的上电顺序程序?

    测试信号的峰峰值幅度似乎正确。 µV 的失调电压约为500 μ V、绝对正值和负值会发生偏移、这已通过输入短路测试进行了确认。

    您的测试中使用的 PGA 增益是多少? 请 µV、电气特性列出了典型的失调电压为60 μ V、但这是针对增益= 6的情况、并以输入为基准。

    此致、

    Ryan