This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:ADC12QJ1600带宽下限

Guru**** 2639455 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600, ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417351/adc12qj1600evm-adc12qj1600-bandwidth-lower-frequency-limit

器件型号:ADC12QJ1600EVM
主题中讨论的其他器件:ADC12QJ1600

工具与软件:

大家好!

ADC12QJ1600据说具有6GHz 3dB 带宽。 提供的 S 参数从50MHz 开始。 这种 ADC 是否还可以对10MHz 正弦波信号进行采样? 还是转到直流(未考虑平衡-非平衡变压器带宽限制)?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    是的、此 ADC 可以支持直流耦合。 S 参数可能是从50MHz 开始在 VNA 上测量的。 要在应用中进行直流耦合、请选择差分输出放大器、并将其输出共模电压设置为 ADC 的 VA11电源电压。 ADC12QJ1600EVM 上的平衡-非平衡变压器是 TCM2-43X+、支持的频率范围为10MHz 和4GHz。

    谢谢、Chase