This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S06:ADS1x4S08评估模块

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417886/ads124s06-ads1x4s08-evaluation-module

器件型号:ADS124S06

工具与软件:

尊敬的支持团队:

我正在使用 ADS124S06IRHBR 的评估板、我想知道为什么 7W-4.096MBB-T (4.096 MHz XO (标准) CMOS 振荡器)时钟上有下拉电阻 

谢谢!

 此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiming Han:

    该电阻为弱下拉电阻、以确保 ADC 在选择内部振荡器的情况下上电、如引脚图所示

    如果您希望使用外部时钟、可以移除该电阻器

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Bryan、 非常有帮助。 我还有一个关于此参考设计的问题。 D9和 D10的用途是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Weiming Han:

    这些二极管用于保护 IDAC 引脚免受过压事件的影响。 一般而言、仅使用与这些引脚串联的电阻器而不是二极管是限制流入器件的电流的更好方法。

    电阻器会稍微减少 IDAC 余量、但它们还可能在正过压和负过压情况下限制电流、而二极管仅防止正过压

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan、我明白了。