This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8319:转换时间后、CONVST 失效所需的最短建立时间

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418480/ads8319-min-set-up-time-for-convst-deassert-after-conversion-time

器件型号:ADS8319

工具与软件:

在没有 BUSY 指示器的3线 CSNOUT 配置中、在转换结束与 CONVST 信号(与片选信号等效)可取消置位之间似乎没有列出最短时间。  

经过 tcnv 后、CONVST 信号是否有最短建立时间?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    感谢您的提问。 查看数据表、发现它并不像定义了这个时间差。 指定的唯一情况是必须在 t_conv 结束后出现 CONVST 的下降沿。 未指定边距。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否就 CONVST 信号的转换和下降沿之间的最短时间提供建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephanie、您好!

    假设每个转换脉冲的启动时间约为10ns。

    此致、

    Samiha