This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8866:关于 ADS8866-#39;s 增益误差

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8866

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417410/ads8866-about-ads8866-s-gain-error

器件型号:ADS8866

工具与软件:

现在、我将在微控制器控制下的3线 NCS 模式下获取 ADS8866的转换结果。

(SPI_COMM_MODE1 = CPOL=0、CPLA=1)

转换结果中的增益误差为7%、这似乎比数据表中规定的实际性能大得多。

您能告诉我您认为可能的原因是什么吗?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    感谢您的提问。 这些测量是在什么温度下进行的? 输入信号是单端还是差动信号? 多大的电压? 您能否分享原理图?

    您是否尝试过完成2点增益误差校准? 这段 视频 可能会有所帮助。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     - San,

    感谢您的答复。

    我很抱歉。
    由于图像文件的附件失败,我将在文本中解释它。

    TI 提供的数据表的第1页显示了评估电路图。
    从稳压电源施加 VDDD= VREDA=REF=3.3V。
    对于 GND、还包含一个47uF 的旁路电容器。

    输入是来自 AINP 的100mV ~ 3200mV 直流电压、步长为100mV、直接来自电压源输出。
    AINN= 4.4.

    I 测量。 对于低输入电压、误差较小、但输入越大、误差就越大。
     当输入= 3200mV 时、测得的 AD 转换结果为2996mV。

    环境温度为25°C。

    EG (增益误差)=-0.01~+0.01 [% FS ](TI 数据表)、但我的 测量结果约为7 [% FS ]。
    它看起来非常大。

    如果您能告诉我们存在哪些因素、那将会很有帮助。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我深表歉意
    原因是在我的微型计算机中处理数据时出错。
    我们也会提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Satoshi-San:

    谢谢您让我们知道! 很高兴听到问题已解决。

    此致、

    Samiha