This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS114S08:PT1000 -使用外部滤波器时精度较差

Guru**** 2810885 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416360/ads114s08-pt1000---poor-accuracy-with-use-of-external-filter

器件型号:ADS114S08

工具与软件:

团队成员、您好!

我们使用两个 ADS114S08IPBSR 总共评估6个 PT1000。 该评估以2线配置进行。
我们使用以下配置:
- I= 250 µA
-采样率20SPS
-连续转换-
低延迟滤波器
-增益4 

我们在输入级使用低通滤波器、以便从输入中获取噪声。

现在我们面临以下问题:没有滤波器(例如、R75、R76、C32、C31、C51、 ...)我们在一系列0°C - 65°C 中实现了优于-0.5°C 的精度。 使用滤波器、我们可获得仅+/-2°C 的精度。

我们怎么做错了?

此致、

Timo




我们

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Timo Goestenkors:

    滤波电阻器可能对于您的应用来说太大。 请尝试将它们减少1/2至3k Ω。 您还可以尝试将差分和共模电容分别减小10x 至4.7nF 和0.47nF。

    请告诉我这是否会改善您的情况

    -Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan:

    感谢您的反馈。 减少电阻器值会有所帮助、但它不会帮助我们达到小于0、5 K 的容差  

    我发现 C63低通滤波器后的电压远低于 R90的电压。 我们讨论的是2486V 到2470V。电流流为2、53 µA 流经 R91。 R89上几乎没有电流。

    您是否知道目前的课程是什么?

    感谢您的帮助、此致、

    Timo   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Timo Goestenkors:

    是否可以同时移除 R91和 C64并查看性能是否有所提高? 您的电路中不需要这些、即 REFN0可以直接接地。 还请确保 REFN0上的 REF 缓冲器被禁用(这是默认配置)。 应启用 REFP0上的 REF 缓冲器

    -Bryan