工具与软件:
大家好!
我目前正在将上述 ADC 与 VCU118 FPGA 一起开发量子随机数生成器。 其中一部分是测量两个光电二极管的电压并创建一个直方图。 更具体地说、这些值取自两个 ADC 通道、然后用作2D 阵列中的位置、其中该位置的值递增1、基本上形成一个直方图。
通过当前的实验设置、我预计将看到高斯波、而我也看到一些水平和垂直形成的线。 这些线似乎大致间隔为16 (对应于4位)、正如我在数据表中看到的、ADC 的 ENOB 大约为8位。 这可能是 ENOB 造成的吗? 我还采用相同的 ADC 值、将它们右移4位、然后绘制相同的直方图、此时高斯看起来很好、没有任何线。
我已经检查了传输层、我接收的数据看起来没有任何不连续性。 我正在通过 PCIe 将数据从 FPGA 传输到 PC。 我在接收信号中看到的唯一不连续是由 FPGA 上的 PCIe 实现引起的、这不是完全连续的、但是、这不应以任何有意义的方式影响直方图。 我还了解了 ADC 连接到正弦波发生器时的相同直方图、它们还显示了相同的图形线。
请告诉我这是否仅仅是 ADC 的固有质量、或者我是否出错了。 我已附上直方图图片(和放大图)以显示线条。 感谢您的帮助!