This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8688:外部基准模式下的上电时间

Guru**** 2520390 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418320/ads8688-power-up-time-when-external-reference-mode

器件型号:ADS8688

工具与软件:

我读取到当 REFSEL = 0 (内部基准模式)时、器件上电需要15ms。

在我的应用中、内部基准模式已禁用。 (REFSEL = DVDD)

上电需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yoonsun:

    ADS8688数据表(第8.4.2.4节)中描述的15ms 延迟与内部基准开启时间(见第10页-内部基准)相连。  使用外部基准和软件复位时、不会有明显的延迟。  硬件复位将要求您重新加载特定应用所需的任何寄存器设置。