This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:轻负载自动跳跃模式

Guru**** 2930760 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418236/tps51215a-light-load-auto-skip-mode

器件型号:TPS51215A

工具与软件:

您好!

我是否理解正确?通过根据 TPS51215A 数据表 p12上的公式3增加 L 常数、可以降低自动跳跃模式进入的 Iload (LL)点。

此外、我的理解是、通过减小 L 常数、即使在轻负载下也不太可能进入自动跳跃模式、这是正确的吗?

谢谢!

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    电感电流的波纹为2 ×ILOAD(LL )。 因此、当 ILOAD=ILOAD (LL)时、电感器电流的谷值达到零。 如果输出电流持续降低、电感器电流将是间歇性的、芯片将进入轻负载模式。  不过、电感器的值是有限的、不能无限减小。 通常、我们需要确保电感器电流纹波是最大输出电流的0.2~0.5倍。

    希望这是明确的。 谢谢。

    奥罗拉