This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L21:如果我在模拟器件中使用对称电源、那么 INL 是什么?

Guru**** 2689775 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS127L21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417967/ads127l21-what-is-the-inl-if-i-use-symmetrical-supply-for-the-analog-part

器件型号:ADS127L21

工具与软件:

您好!

在 ADS127L21的数据表中、所有相关参数都是针对 AVSS=0V 和 AVDD1= 5V 指定的、即模拟器件具有不对称电源。
我想在 AVSS=-2.5V 和 AVDD1=2.5V 的情况下使用对称电源。
如果我使用对称电源而不是指定的非对称电源、规格是否有任何变化?
假设 IC 使用不对称电源进行测试、因此只能保证非对称电源的规格。
也许在设计上有一个保证、只要 AVDD1和 AVSS 之间的电压差值为5V 并且电压在推荐范围内、规格就与电源类型无关。
对我来说、最有趣的规格是线性度、由 INL 定义。

此致、
Kaufmann Friedrich   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kaufmann Friedrich:

    我们使用单个5V 电源详尽测试了 ADS127L21、因此数据表中的所有规格都是针对 AVSS=0V 和 AVDD1=5V 的规格。  但是、当由双极+/-2.5V 电源供电时、没有理由期望任何规格会有所不同。  

    我还没有直接测量+/-2.5V 电源的线性度、但我研究了 SNR 和 THD、并且都没有使用 +/-2.5V 电源改变任何值。  由于 THD 与 INL 直接相关、这强烈表明基于模拟电源配置的 INL 性能不存在差异。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用