This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLA2022:了解双极电压限制与单侧电源

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: TLA2022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418006/tla2022-making-sense-of-the-bipolar-voltage-limits-vs-single-sided-supply

器件型号:TLA2022

工具与软件:

我的问题是关于 VDD verse the FSR (满量程)。 第8.3.3节中的文本说明了在 Vdd = 3V3且 FSR 设置为正/负4.096V 时、只能测量最高为3V3的信号。

 问题:当电源为单侧3V3时、它如何测量正/负2.048V 信号? 它是否不仅可以读取正/负1V5? 或者该器件是否会产生数据表中未显示的负电源轨?

 我的计划是使用 TLA2022测量交流电流。 我想确定 CT 负载、从而将我的分辨率最大化到 ADC 中。 对于该 IC 在范围和轨电压方面的工作原理、这种混乱会导致负载电阻器值的一半/两倍问题。 我的原型上不难修复、但如果 负载 正确、则可以直接从生产线上进行修复。   

感谢您的帮助、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    TLA2022无法测量以 GND 为基准的负电压、因为它不支持双极电源。

    当 AINN 上的绝对电压高于 AINP 上的绝对电压时、负输出代码表示负差分输入信号。

    由于 Vdiff = AINP - AINN、如果 AINN 引脚上相对于 GND 的绝对电压高于 AINP 引脚上的绝对电压、则 Vdiff 的值为负、并以二进制补码格式表示为 ADC 的负二进制输出代码。

    但 AINP 和 AINN 处的电压必须相对于 GND 为正。

    以下常见问题解答中对此进行了更详细的说明: (+)[常见问题解答]我的 ADC 能否测量负电压? -数据转换器论坛-数据转换器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    天使