This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:电源设计验证

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM828303

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417727/adc12dl2500-power-supply-design-verification

器件型号:ADC12DL2500
主题中讨论的其他器件:TPSM828303

工具与软件:

你(们)好

请帮助查看 下面的设计并提供您的反馈。

1) ADC_VLVDS

器件型号: TPSM828303

输入电压:5V

输出电压:1.9V

负载电流:500mA

应用:ADC 输入

2) ADC_VA19

器件型号: TPSM828303

输入电压:5V

输出电压:2.2V

负载电流:1A

应用:ADC 1.9V 输入

3) ADC_VA19

器件型号:TPS7A8300ARGRR

输入电压:2.2V

输出电压: 1.9V

负载电流: 1A

应用:ADC 输入

4) ADC_VA11

器件型号: TPSM828303

输入电压:5V

输出电压: 2.2V

负载电流: 0.9A

应用:ADC 1.1V 输入

3) ADC_VA11

器件型号: TPS7A8300ARGRR

输入电压: 1.5V

输出电压: 1.1V

负载电流: 0.9A

应用:ADC 输入

提前感谢、

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    我正在为您寻找这种解决方案。 乍一看、一切看起来都很正常。

    给我几天跟进。

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    关闭此帖子、将通过电子邮件处理此帖子。

    从现在开始、请仅使用一种通信方法。

    此致、

    Rob