This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8551:DAC8551相关问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419016/dac8551-dac8551-related-issues

器件型号:DAC8551

工具与软件:

您好、

DAC8551的输出电压范围为0-3.3V、外部电压基准电压为3.3V。 ADC 输出连接到运算放大器、从而放大0V 至5V 的输出电压。 DAC 数据寄存器写入0、DAC 输出电压为5mV、无法输出0V。 精度不符合设计要求。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是否唯一的问题是零代码处的输出电压为5mV? 我们的数据表同样指出零代码误差为6mV (典型值)、最高12mV 您看到的值在规格范围内。

    如果您的外部运算放大器电源是接地和5V、那么您还会在零代码和全代码处看到一些额外的错误。   

    此致!

    Katlynne Jones