This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8820EVM:无法运行。 电容器 U1是否损坏?

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: REF102, INA105, DAC8820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417278/dac8820evm-unable-to-operate-bad-capacitor-u1

器件型号:DAC8820EVM
主题中讨论的其他器件:REF102INA105DAC8820

工具与软件:

我无法使此电路板按预期工作。 我怀疑电路板有故障

数据表/用户指南:

www.ti.com/.../slau190a.pdf

  • +VA =15V、
  • -vA=-15V
  • 还提供+5V 和+3.3V。  
  • 我使用板载基准
  • 我不在使用基准逆变器(跳转 W1移至+Ref 位置)
  • 测试点 RefTest 显示为~Ω+8.6V (不是+10V)
  • 板上基准附近的某物会使板升温
    • 我认为这不是其他参考、因为如果我触摸它(关闭后)、它会感觉不到附近的板那么热
  • 输出读数~-8.6V (如果测得的基准电压~8.6V、则与0代码 DAC 一致)

我认为电容器 C1可能出现故障或损坏。 用户指南显示电容器 C1 (C160神 R1A105K)的额定电压只为10V。 然而、这似乎过于复杂、因为 REF102显然需要11V 至15V 的 Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    我检查了发送给 EVM 制造商的 BOM、您是对的、C1在其中甚至列为10V 器件。 但是、我们以前没有报告过此问题。  

    C1故障不应导致 REF 输出不是10V。 该基准无需旁路电容器即可运行。 您是否能够确认 VA 电源的实际读数是15V、并且未达到电源上的某个电流限值?  

    U2也靠近基准。 这是正在加热的器件吗? 您能否分享一下如何配置 VEM 的图片以便我验证所有其他跳线设置? 还请标记 EVM 上连接电源和接地的位置、以便我也可以仔细检查它们的位置。  

    此致!

    Katlynne Jones

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确认 VA+为15.0V、VA-为-15.1V。 它没有消失

    我刚才执行了额外的测试、这可能表明了该问题。

    我移除了跳线 J4并直接查看 J4_P3处 REF102的输出。 然后是+10V。 所以 REF102正常工作。 (至少在电流消耗为0时)

    接下来、移除 W1后、我可以在 W1_P1、W1_P3处分别查看 U4和 U2的输出。

    U4输出为-10V。

    U2输出为~9.3V (请注意、这是没有连接 DAC 的情况、当跳线恢复时、说明连接 DAC 的情况下9.3V 与8.8左右的情况)。 因此、我怀疑 U2发生故障(或 Ref102和 U2之间的某个东西导致足够的电流消耗以使基准消失)

    数据总结

    连接了宽跳线图片。 通过背面的导线供电。 让我知道你是否需要这个,(这是一个有点凌乱的看)。

    Δ I WR ~W4连接至 LDAC。 我发出脉冲将两者一起拉、这会根据在脉冲时设置的并行总线位来完全按预期更新 DAC。

    • 引脚(仅顶部3个)

      (除非另有说明、否则所有其他位为0)

      输出

      0b000

      -8.8.

      0b001

      -6.6.

      0b010

      -4.4.

      0b100

      0

      0b101

      +2.2

      0b110

      +4.4.

      0b111

      +6.6.

      0b111…1 (所有1)

      +8.8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    Katlynne 在本周的大部分时间都不在办公室。 她一直跟踪收到的电子邮件和 E2E 帖子、因此她或许能够在今天再次访问这些帖子。 不管怎样,她应该很快回来。

    Joseph Wu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    看起来 DAC 根据不正确的基准电压正常工作。 您可以在 REF 连接到 U2时探测 J4引脚2、以了解是 REF 压降还是 U2是正是这个问题:

    您能否从 W1上移除跳线并将外部10V 基准直接应用到 RefTest 测试点? DAC 基准引脚是否消耗了过量的电流?

    如果使用 INA105缓冲器而不是 OPA、是否会出现类似的行为?  

    无论哪种方式、听起来此 EVM 上的某个组件已损坏。 我们很乐意为您提供新的样片。  

    此致!

    Katlynne  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的反馈/想法。 现在我没有更多的时间来进行调查、您说这可能只是一个糟糕的组件。

    我只知道 EVM、因此我可以肯定我了解 DAC8820的运行、这个问题似乎是不相关的。  ID DAC 按预期工作、这就是我现在所需要的全部。 无需发送替换

    此致!

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    听上去不错、Adam、如果你在将来遇到其他问题、请告诉我。  

    此致!

    Katlynne