This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:每4C 移位一次

Guru**** 2673945 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418755/lmp92066-shift-every-4c

器件型号:LMP92066

工具与软件:

尊敬的支持团队:

对于 LMP92066 VSSB:-5V、DAC 输出将每4C 变化18mV;

对于 VSSB:-1.8V、DAC 输出是否也每隔4C 移动18mV?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邱先生、您好!

    是的、虽然输出范围仅为1.8V、但 DAC 仍然像 VSSB 为-5V 一样运行。 每个4C 之间的最大输出变化量为18mV。  

    谢谢!
    Erin