This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4950:通过 AFE4950进行 SpO2计算

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE4950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418438/afe4950-spo2-calculation-whit-afe4950

器件型号:AFE4950

工具与软件:

有任何 SPO2计算示例(借助 AFE4950)。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dobromir、

    感谢您发帖。  

    AFE4950仅提供在红色和 IR LED 阶段从光电二极管捕获的原始数据。 SpO2本身的计算是在后处理中使用比率进行的。  

    =[AC_RED/DC_RED]/[AC_IR/DC_IR]

    SpO2 =  A−(B*R)

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、您好!

    感谢您的回答。

    是的、我们使用这个公式、但结果各不相同。 我们认为 AFE4950中的设置是错误的、有任何 SPO2变为红色和红外数据的示例。

    提前感谢您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dobromir、

    您是否尝试过使用寄存器映射配置 Excel 工具? 我将离线联系您、您可以与我共享您正在使用的设置。

    此致、

    Ryan