This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1605:ADS1605窄带动态范围

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418128/ads1605-ads1605-narrow-band-dynamic-range

器件型号:ADS1605

工具与软件:

我的应用是数字无线电广播接收器(对现有传统产品的修改)。 接收信号的频率介于20kHz 和1MHz 之间、在接收信号的频率偏移5...50kHz 处、干扰信号的强度将增加约50dB。

数据表在第12页的几张图片上显示了宽带输入频谱。 但是、从这些图片中、人们无法判断是否也为这些接近偏移保留了 SFDR、SNR 和 THD。

因此、数据表中规定的动态范围数字对于接近偏移是否也是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Juha、您好!

    欢迎来到 TI E2E 社区。

    我想您需要的是 IMD、它在相似振幅下与两个很密集的信号一起发生、这是 ADC 非线性的结果。  数据表中确实有一个规格显示了这些针对接近满量程信号的影响。  如下所示、产生的失真具有类似的 SFDR (-98dBFS)。  由于 SNR 受到热噪声的限制、我不会预计 SNR 会受到显著影响、根据较低带宽的类似器件的结果、THD 也不会受到显著影响。

    遗憾的是、这是我们只能针对 ADS1605获得的数据。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Keith、您好!

    感谢您的答复。

    IMD 是限制动态范围的因素之一。 该图显示了相对较窄的频带上的 IMD、它们与我的应用具有很好的相关性。

    但是、SFDR 也很重要。 假设只有一个强大的阻塞信号、即与接收到的信号相差-6dBFS 电平10kHz。 接收到的信号为-56dBFS、需要10-20dB 的 SNR。 未发生互调、但如果接收到的信号周围有任何杂散、则会限制接收信号的信噪比。

    但是好的、如果没有更多数据可用、我想我只需要尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Juha:

    同意、最好在您的确切用例中进行测试、以供确定。

    此致、
    Keith