This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI-JESD204-IP:Rx_LANE_VALID 信号从‘1 '转换为‘0 '

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC09SJ1300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1409792/ti-jesd204-ip-rx_lane_valid-signal-are-transition-from-1-to-0

器件型号:TI-JESD204-IP
主题ADC09SJ1300中讨论的其他器件

工具与软件:

专家们、您好!

我们正在开发采样板。
在电路板上、我们得到的 rx_lan_valid 信号将从‘1转换到‘0一次、约15分钟。
此时、出现了 IP 错误。

IP 错误为"rx_lan_invalid_somf_err_count"、"rx_lan_invalid_eomf_err_count"、"rx_lan_notintable_err_count"和"rx_lan_disp_err_count"。

您能给我一些建议、说明可能是什么原因导致了错误吗?

ADC:ADC09SJ1,300,1250Msps、JMODE11(4通道、9位、8B/10B)
TI-JESD204C IP:版本- v1.10 -最新
FPGA:xa7z030fbv484-1Q

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些错误可能是由以下任一原因造成的:

    1> Tx 和 Rx 帧对齐不同步(帧/多帧错误)

    2>电路板上的信号完整性问题、可能导致接收器出现各种形式的不匹配。

    3>FPGA 的参考时钟会漂移(FPGA 是否从与 ADC 相同的根源获取其时钟)?

    4>它还与时序相关、随着 FPGA 温度升高、价格会变高。 请检查您的时序限制

    一种选择是尝试以较低的速率运行链路、以查看问题是否仍然发生。 这可能会在一定程度上表明与信号完整性或时序相关的问题。

    此致、

    阿米特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet。

    感谢您的意见。

    我 发现了一些新东西。

    当发生 IP 错误且 JESD-IP 的 Rx_LANE_VALID 变为低电平时、ADC09SJ1300的 PD 引脚上观察到噪声。

    我们正在调查这种噪声是来自我们的电路板还是其他噪声。

    您过去是否遇到过类似的错误?

    谢谢

    -------

    CH1 (黄色):PD 引脚(板上470KΩ Ω 处的下拉电阻)

    CH2 (绿色): Rx_LANE_VALID

    通道3 (蓝色):PLLREFO+(312.5MHz)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet。

    感谢您的意见。

    1> Tx 和 Rx 帧对齐不同步(帧/多帧错误)

    IP 错误是否意味着 Tx 和 Rx 帧对齐不同步?

    2>电路板上的信号完整性问题、可能导致接收器出现各种形式的不匹配。

    我将使用 Xilinx IBERT 模块通过眼图检查4Lanes 的信号完整性、它看起来不错。
    是否有其他简单的检查方法?

    3>FPGA 的参考时钟会漂移(FPGA 是否从与 ADC 相同的根源获取其时钟)?

    时钟来自相同的根。 FPGA 的 MMCM 会生成时钟。
    时钟为:
    ・625MHz (从625MHz 分频为312.5MHz)->适用于 ADC CLK
    ・125MHz ->适用于 JESD-IP
    ・62.5MHz ->适用于 JESD-IP
    ・0.625MHz ->(从125MHz 分频为0.625MHz)为 ADC sysref
    ・156.25MHz ->用于 FPGA 内部

    4>它还与时序相关、随着 FPGA 温度升高、价格会变高。 请检查您的时序限制

    严格的时序限制是什么?
    在数据表上、我应该在哪里查看?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amet。

    > 其中一个选项是尝试以较低的速率运行链接、以查看问题是否仍然存在。 这可能会在一定程度上表明与信号完整性或时序相关的问题。

    如果我们以低速率进行测试、则没有问题、更可能是原因、 信号完整性或时序。

    我们已测试了以下设置、问题出现的可能性似乎较小。
    ADC:ADC09SJ1,300,800Msps、JMODE10 (2通道)、LineRate 与5GHz 相同。

    我们是否 还需要降低 LineRate?

    谢谢