This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于将读取的数据转换为实际电压值

Guru**** 2768875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417793/ads1299-regarding-the-conversion-of-read-data-into-actual-voltage-values

器件型号:ADS1299

工具与软件:

将数据转换为电压值的处理方法对于单端输入和差动输入是否相同? 使用差分输入时、可通过以下方法进行数据处理来计算实际电压值。 单端输入也是如此吗? 我希望收到您的回复。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    无论输入信号如何、将代码转换为电压的方法都是相同的。 即使一个输入引脚为固定电压、ADC 也会始终转换两个输入引脚之间的电压差。 数据表的第9.5.1节介绍了传递函数。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan

    非常感谢您的回复、但当我测量人体信号时、我将 SRB1路由到通道的 N 端。 我将 MISC1配置为0x20并将参考电极连接到 SRB1。 这样测量时、我只将参比电极连接到耳垂、然后将通道的 P 端电极连接到前额、而不连接 N 端电极。 这是一个单端输入、没错。 在这种情况下、它仍然是相同的数据处理方式吗? 例如、如果我要将从通道1读取的三个字节转换为实际电压值、我的方法是将三个字节组合成一个无符号整数、然后根据最高位确定是否需要符号扩展、根据公式计算 LSB、最后计算实际电压值。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Di:

    24位二进制输出的 MSB 将告诉您结果是正还是负。 当该电压为正值时、只需将十进制等效值乘以 LSB 大小(代码 x V/代码)。  

    当该值为负时、您必须首先从十进制等效值中减去2^24、然后乘以 LSB。

    同样、单端和差分输入信号的过程是相同的。 对于 ADS1299中的 ADC 通道而言、一切都被视为"差分"。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的答复,我理解。 再次感谢你。