工具与软件:
您好!
什么是 Vivado 版本、应与 TI204C JESD IP 搭配使用?
按照 Vivado 2024.1上完成的 my project 的图片和消息 error 进行操作。
我获取的是 TI204C-IP-Release-v1.11-latest 版本。
请帮帮我。



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
什么是 Vivado 版本、应与 TI204C JESD IP 搭配使用?
按照 Vivado 2024.1上完成的 my project 的图片和消息 error 进行操作。
我获取的是 TI204C-IP-Release-v1.11-latest 版本。
请帮帮我。



尊敬的 Erivelton:
对于 Vivado 2024.1、您应使用下面链接的安全资源文件夹中最新 v1.12的"Vivado_2022_and_newer"文件夹中的核心 IP。
另请注意、在导入 CoreIP 文件时、您只需要导入"TI_204C_IP.SVP"文件。 其他不应包括在内。 这就是您 在上面的图片中看到与核心 IP 相关的错误的原因。
https://www.ti.com/secureresources/
此致、
David Chaparro
你好、大卫!
我正在使用 TI 教程文件、其中逐步介绍了如何操作、但当我使用 Vivado 2024.1时、它并不起作用。 我相信这可能是 IP 版本。 我最近安装了 Vivado 2022.2、并使用第8.5章中显示顺序的教程创建了该项目。 尽管 TI_204C_IP_Xilinx.SVP 文件在 Vivado 设计工程中不起作用。 我尝试了另一种方法。 我没有使用此文件、Vivado 生成的合成和实现没有错误。 我将 IP 收发器配置为 JESD204B。 我还没有在硬件上测试过它。
如果不使用 SVP 说明文件、我会有问题吗?
我发送了一封包含详细信息的电子邮件、以便获取最新版本的 TI204C-IP。 您收到了吗?
按照下面的照片进行操作。

此致。
Erivelton Castro。
尊敬的 Erivelton:
需要使用 TI_204C_IP.SVP 文件、工程才能正常工作。 仅使用"_entity.sv"文件将不起作用、因为该文件仅包含.svp 文件使用的端口、不应导入设计。
我已经发送了一封关于您对最新 IP 的请求的电子邮件。 一旦我们得到您的回复、我们就可以授予您访问权限。 通过访问、您可以使用我们最新版本的 IP、该 IP 具有更新的加密功能、可用于新版本的 Vivado。
此致、
David Chaparro