This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1305L25:VCAP 引脚

Guru**** 2893830 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1304L05

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418054/amc1305l25-vcap-pin

器件型号:AMC1305L25
主题中讨论的其他器件:AMC1304L05

工具与软件:

最大值是多少 VCAP 引脚的值? 在 e/c 中、它只将3.45V 作为典型值进行处理。  

抱歉、这是针对 AMC1304L05的。 谢谢。  

此致

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    未指定最大电容值。 根据噪声的严重程度、可以添加额外的电容进行额外的滤波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我问这个问题的原因是、客户希望再多添加一个与 VCAP 并联的 TVS、以实现 MD 应用的抗噪性能。

    TVS 为 PDZ5.6B (0.4W 5.48-5.73V SOD-323-2P SMD)

    最低钳位电压为5.48V。 当它位于 VCAP 时、这是否正常? 谢谢!

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、您好!

    VCAP 电压通常为3.45V、因此我认为 TVS 在正常条件下不会有太大帮助。 他们是否看到此引脚上的噪声超过5.48V?  

    在 LDOIN 处进行滤波可能更有效。