This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP92066:LMP92066、地址0x68、DAC0_Basem、位4"POL"选择:0或1

Guru**** 2454880 points
Other Parts Discussed in Thread: LMP92066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418754/lmp92066-lmp92066-address-0x68-dac0_basem-bit4-pol-select-0-or-1

器件型号:LMP92066

工具与软件:

尊敬的支持团队:

对于 LMP92066、  地址0x68、DAC0_Basem、 bit4"POL"、  

1:所有 LUT 值都被视为负值。 这实现了一个单调的降低 LUT0传递 函数。
0:所有 LUT 值均被视为正值。 这实现了一个单调增加的 LUT0 传递函数。

对于下表、如何选择"POL" 0或1?

值与 TEMP 的关系

POL

LOW_TEMP:-1.6V;24℃:-2.6V;HIGH_TEMP:-3.6V

数据读写访问权限

LOW_TEMP:-3.6V;24℃:-2.6V;HIGH_TEMP:-1.6V

数据读写访问权限

LOW_TEMP:1.6V;24℃:2.6V;HIGH_TEMP:3.6V

数据读写访问权限

LOW_TEMP:3.6V;24℃:2.6V;HIGH_TEMP:1.6V

数据读写访问权限

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邱先生、您好!

    数据表第17页和18页显示了极性如何影响 LUT 线性度。  

    值与 TEMP 的关系

    POL

    LOW_TEMP:-1.6V;24℃:-2.6V;HIGH_TEMP:-3.6V

    该电压会随温度而下降、因此 POL = 1

    LOW_TEMP:-3.6V;24℃:-2.6V;HIGH_TEMP:-1.6V

    该电压会随温度升高、因此 POL = 0

    LOW_TEMP:1.6V;24℃:2.6V;HIGH_TEMP:3.6V

    0  

    LOW_TEMP:3.6V;24℃:2.6V;HIGH_TEMP:1.6V

    1.

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此、当 POL 设置为"1"并且 BASE[11:8]为 A2时、地址0x68应设置为0x01A2、而不是0x00A2、我是对吗?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    邱先生、您好!

    是的、是这样。 如果您需要极性1、地址0x68中的数据应该是0x01A2。

    谢谢!
    Erin