工具与软件:
您好!
AFE11612-SEP 数据表提到"单粒子功能中断(SEFI)的特征值高达 LET = 43 MeV-cm2/mg"、但在 SLAK031A AFE11612-SEP 单粒子闩锁(SEL)辐射中却有所提及
报告中 没有提及 SEFI、仅指 SEL。 这款器件看起来相当简单、但我想知道会发生哪种类型的 SEFI 以及对模拟输出的潜在影响。 数据表提到已完成该表征、因此如果可以提供任何进一步的信息、可能会更好。
谢谢!
Alex
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
AFE11612-SEP 数据表提到"单粒子功能中断(SEFI)的特征值高达 LET = 43 MeV-cm2/mg"、但在 SLAK031A AFE11612-SEP 单粒子闩锁(SEL)辐射中却有所提及
报告中 没有提及 SEFI、仅指 SEL。 这款器件看起来相当简单、但我想知道会发生哪种类型的 SEFI 以及对模拟输出的潜在影响。 数据表提到已完成该表征、因此如果可以提供任何进一步的信息、可能会更好。
谢谢!
Alex
您好、Alex、
团队进行了2次 SETI 测试。 它们将 DAC 输出设置为5V、并在 DAC 输出降至4V 时触发事件。 首次运行时、他们观察到3个事件。 在第二次运行中、他们观察到24个事件。 这导致横截面为9.33E-5 cm2/Ions、并且 DAC 在光束完成后仍在运行。 恢复时间约为2us。 下图是测试详细信息。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

谢谢!
Erin
您好、Erin、
感谢您提供这些信息。 我意识到我的问题实际上是一个二合一的问题:
1.) AFE11612有哪些 SEFI 场景、我们如何 在考虑这一点的情况下实现该器件?
2.) SEE 对 DAC 输出的潜在影响是什么?
我想您 已经回答了我的第二个问题。 我实际上不知道 SETI 测试是什么、我猜这是单粒子瞬变效应测试? 我对大家的反应解读是、在 DAC 输出端包含低通 RC 滤波器可防止瞬变耦合到系统的其他部分。 在我的实现方案中、DAC 输出用于驱动带宽受限的高压放大器、因此2us 的瞬态太快、不会导致放大器输出发生有意义的变化。 我刚刚在仿真中验证了这一点。
我想我的第一个问题仍然没有得到答复。 我主要对实现 AFE11612-SEP 固件驱动程序的方法中的 SEFI 特征感兴趣。
如果这有道理、请告诉我、
- Alex
您好、Alex、
我在之前的电子邮件中犯了一个错误-我不熟悉所有这些首字母缩略词、并将其中两个组合在一起! 我之前的答案是关于 SET (单粒子瞬变)测试。 执行辐射测试的产品工程师向我发送了这个摘要、它进入了 SEFI/SET 测试。 他表示、在 SEFI 事件期间、器件会在之后恢复正常运行。
e2e.ti.com/.../AFE11612_2D00_SEP_5F00_abstract_5F00_08272024.pdf
如果您的问题仍未得到解答、请告诉我。
谢谢!
Erin
您好、Erin、
感谢您分享摘要、它有助于解释 SET 效应、并使我们能够设计出更好的 AFE11612-SEP 实现。
我仍然对 AFE11612-SEP 数据表首页中指定的术语"单粒子功能中断(SEFI)对于 LET 的额定值高达43 MeV-cm2/mg"感到困惑。 摘要简要提到了寄存器翻转导致的电流消耗增加:"看到的电源电流偏移是器件发生寄存器翻转导致器件配置发生变化所致、如图3和4所示。" 接下来的一句话是:"将器件重新配置为原始寄存器设置后、电源电流恢复到远光电平。"
我尝试了解的内容有两个方面:
1.) 我们是否需要 由于 SEFI/SEUS 而持续检查并复位 AFE11612配置以确保 DAC 输出不会与设定值发生变化?
2.) 如果器件确实发生 SEFI/SEU 事件、需要执行哪些恢复操作? a.)重新写入/重新配置器件寄存器? b.)通过 nRESET 引脚复位器件、然后重新写入/重新配置寄存器? 或 C.)重启器件、然后重新写入/重新配置寄存器。
我们的应用包括将 DAC 信号馈 送到低带宽功率放大器中、用于驱动机械传动器和精确定位光学组件。 由于 SEE 对这些光学器件的驱动影响、应用无法承受对这些光学器件的物理变化。
从摘要中得出的结论是、如果 DAC 寄存器发生翻转、我们应该经常将其重写为正确值。 我们还应该在 DAC 输出中添加一个低通滤波器、以帮助减轻耦合到放大器中的快速 DAC 干扰。 这听起来是否合理、或者我们是否应该寻找另一个在 DAC 输出上不易受到毛刺脉冲影响的器件?
感谢您的帮助、
- Alex