This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8686S:ADS8686S 实现

Guru**** 2997590 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8686S, ADS8568, ADS8556

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419848/ads8686s-ads8686s-implementation

器件型号:ADS8686S
主题中讨论的其他器件: ADS8568、 ADS8556

工具与软件:

您好!

我希望你做得好。

我当时正在寻找一个用于三相115v 400Hz 电网测量的万用表、但找不到任何此类万用表。

我正在搜索模拟的10通道 ADC 以至少执行模数转换、并将数据发送到 CPU、由 CPU 使用嵌入式 DSP 执行测量。

10条通道专用于3次电压测量(每相1次)和6次电流测量(每相2次)。

对于这些同步测量"ADS8686S"、网站似乎建议使用以下参考资料。

请您确认此参考适合我们的应用程序吗?

如果您有更好的选择、请不要犹豫、就我的要求向我提供任何建议、您比我更了解。

此致、

Adam、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    做得好!  感谢您的提问!  ADS8686S 具有两个内部 ADC 内核、每个内核均由一个八通道 MUX 馈送。  它可以通过八个通道对一次同时采样2个通道。  您是否需要同时对全部10个输入进行采样?  我还能问一下、为什么三相系统需要10个通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我需要采样以下:三相电压,三相电流在插座 A 上,三相电流在插座 B 上

    CPU 应计算功率因数、因此我需要在每个相位上测量1个电压和2个电流。

    为了计算每个相位之间的角度、我还需要同时测量全部三个相位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    好的、您需要所有通道来同时进行采样、ADS8686S 的通道对选项听起来并不适合您的需求。  

    您可能考虑使用两个 ADS8556器件、即6通道16位转换器。  这些器件也可在通道对中工作、但有6个 ADC 内核、且均可同时采样。  通道对 A、B 和 C 通过 独立的转换启动引脚进行控制、这些引脚可以简单地连接在一起-您可以同时对12个通道进行采样。  还有 ADS8568、它具有8个通道对和四个独立的转换启动输入。