This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02:连接未使用的 GPIO 引脚。

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419960/ads125h02-connecting-unused-gpio-pins

器件型号:ADS125H02

工具与软件:

如果未使用 GPIO 引脚、应将其连接在何处? (AVDD、AVSS、DVDD、DGND 或悬空)

此外、当将 GPIO 引脚连接到电源或 GND 时、我认为应该连接一个电阻器、以防止由于控制软件故障而使 GPIO 变为输出引脚时发生短路。 是否有任何推荐的电阻值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toru Morichi、

    未使用的 GPIO 引脚应配置为输出、这是默认配置。 然后、它们可以保持悬空

    或者、如果需要、可以使用弱下拉电阻(50k-100k)连接到 GND。

    -Bryan