This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS125H02EVM:C22是1000pF 还是4700pF?

Guru**** 2652575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419969/ads125h02evm-c22-is-1000pf-or-4700pf

器件型号:ADS125H02EVM

工具与软件:

原理图中 PGA 输出的电容器 C22为1000pF、器件列表中为4700pF。
具体安装在板上?
如果安装了1000pF、是否知道器件型号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Toru Morichi、

    根据数据表、CAPx 引脚上的电容器应为1nF。 我不确定原理图和 BOM 之间为何存在差异

    您可以使用与电路板上1nF 电容器相同的器件型号

    -Bryan