This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:针对 ADC 输入电压的电源序列

Guru**** 2452410 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419926/adc12dl2500-power-sequence-for-adc-input-voltage

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

对于 ADC (P/N: ADC12DL2500)、我们提供1.9V 1.1V 输入和1.9V VLVD。

根据参考设计、我们可在1.9V 的电压下为1.1V 和 VLVDS 提供1.9V 的电压。

这些 ADC 电压是否需要任何电源序列?如果需要、哪一个应优先?

提前感谢。

此致

Haritha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Haritha、

    VA19应首先提供、可用于启用 VA11。 然后、使用 VA11电源正常指示功能启用 VD11电源、并使用 VD11电源正常指示功能启用 VLVDS 电源。

    谢谢、Chase