This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM98725:ADC 干扰、但 OSX 无干扰

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM98725

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419366/lm98725-glitch-on-adc-but-no-glitch-on-osx

器件型号:LM98725

工具与软件:

团队、

如下图所示、我的客户在使用 OSX 的 AD 转换结果时面临 LM98725噪声问题。  

图中间有10-20 LSB 的毛刺、但 OSX 几乎是平坦的、如下图中的蓝色迹线所示。

请注意、ADC 结果图和 OSX 信号并非同时绘制、但客户解释了与 AD 转换相对应的 OSX 信号上从未出现过干扰。
您能告诉我可能的原因是什么以及如何改进吗?
以下是客户的情况。 如果缺少任何信息、请告诉我。
- 1.2V 模式
-源跟随器被禁用(页0 ADDR3 = 0000 0000)
-直流耦合
-双通道模式
-最大采样率= 30MSps、ADC 运行速率60MSps)

谢谢!
Wasa Nobuhiko

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们应该有离线通信来验证设置吗?

    BR、

    Norikazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Takebayashi-San,

    好的、让我们继续离线通信。

    谢谢!
    Wasa Nobuhiko