This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:器件配置期间的奈奎斯特区域

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419559/adc32rf55-nyquist-zone-during-device-configuration

器件型号:ADC32RF55

工具与软件:

数据表 P114页的表8-5"器件配置的寄存器编程序列"中的奈奎斯特区域设置根据采样率分为三种情况、选项从640MSPS 开始。

另一方面、在第6.6"电气特性-直流规格"部分中、输入时钟频率的最小值为500MSPS。

500~640 MSPS 范围的设置是否应该为"640-2250"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣亚:

    是的、在500MSPS-2250MSPS 之间使用此部分。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    打扰一下、我还有一个问题。 您能解释一下第1和第2的用法吗?

    • 在采样率640-2250范围内、有两种类型的奈奎斯特区域:第1个和第2个。 这是否意味着该值在640-1400范围内设置为第1位、在1500-2200范围内设置为第2位?
    • 对于2250-2800MSPS 的采样率、将2300-2500视为第一个采样率、将2600-2800视为第二个采样率是否正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣亚:

    奈奎斯特区域寄存器用于将器件性能修整到该奈奎斯特区域内。 如果以2.6GSPS 进行采样且音调为1.2GHz、则该信号处于第一奈奎斯特区域内。 如果音调为1.5GHz、则将位于第二个奈奎斯特区域、因此选择第二个奈奎斯特寄存器。

    您提供的2250-2800MSPS 示例不清晰、因为此器件的采样率不是动态的。 在每种配置中、您将清晰地看到模拟信号位于哪个奈奎斯特区域、因为如果分布在多个奈奎斯特区域中、您将无法确定混叠导致的频率。 应相应地设置该配置的奈奎斯特选择。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    即使待采样信号的频率不确定、我们是否应该选择奈奎斯特区域之一?

    此外、动态运行时是否应考虑该寄存器?

    谢谢你。 Shunya