This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08:相同

Guru**** 2845830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419614/ads131m08-same

器件型号:ADS131M08

工具与软件:

您好!

根据数据表,如果我们发送0x11 ,我们应该得到0xFF28 ,现实是我们得到0x11从屏幕截图,你能解释一下吗:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    我会检查您的时间安排、明天再给您。

    BR、

    戴尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Saad:

    您需要发送一个包含10个24位字的完整帧以确认 RESET 命令。 发送 RESET 命令时、不能短接帧。 数据表的"8.4.1.3复位命令"部分中有一条与此相关的注意事项。

    此致、
    Joachim Wuerker