This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8167:一段时间后、ADS8167读数完全错误

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8167, ADS8166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418923/ads8167-ads8167-readings-goes-completely-wrong-after-some-time

器件型号:ADS8167
Thread 中讨论的其他器件: ADS8166

工具与软件:

尊敬的先生/女士:

我们使用 ADS8166/7/8系列器件将近5年。 我们以为没有出现这个问题、因为我们用这块芯片已经有好几个小时的时间了。 我们将在两种不同的 PCB 设计中使用 ADS8167。 在这两个电路板中、我们都使用带 SPI 的 Manuel 模式。 我们将 连续从5-8个通道进行扫描读数。 我们将 在每一次扫描6-7 秒后重复,芯片在一些随机的小时时间内响应良好。 经过随机一段时间(例如2小时、3小时、5小时、8小时甚至20小时)后、ADC 的读数都出错。 所有通道都  独立于输入返回到接近完整范围的一半或接近完整范围(大约31000- 32000 LSB 或大约62000- 64000 LSB)。 使用 RESET 引脚(引脚29)后、ADC 读数恢复正常。

İlker μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 İlker

    感谢您的提问。 为帮助进行调试、您能否向我提供一些其他信息:

    1. 能否提供这个问题发生的示波器屏幕截图? (请显示所有 SPI 信号)
    2. 输入信号范围是多少(电压和电流)?
    3. 什么是 AVDD?
    4. 什么是 REFIO? 您使用的是内部基准还是外部基准?
    5. 您是否能够将 DMM 连接到 AVDD 和 REFIO 引脚以确保这些值保持恒定(即使发生 ADC 读数问题时也是如此)?
      1. 系统中是否存在会导致这些电压变化的任何干扰?
    6. 您能否分享您的 ADC 原理图? ( 如果您不想在此处发布、可通过电子邮件将其发送给我)

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已通过电子邮件回复了您的问题。 请检查您的地址、同时检查垃圾邮件文件夹。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢! 我已收到您的电子邮件。 我将详细了解这些问题并尽快作出回应。

    此致、

    Samiha