This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4500EVM:请提供有关如何设置 PPG 数据的寄存器的建议

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1417019/afe4500evm-please-advise-me-on-how-to-set-the-registers-for-ppg-data

器件型号:AFE4500EVM
Thread: AFE4500中讨论的其他器件

工具与软件:

尊敬的专家  

你(们)好  

我想使用 AFE4500EVM 同时收集一些 PPG 信号、  

但 也有一些问题。  

我想我在设置"AFE4500_REV0.3.xlsm"时可能会出错 Register_Generation_。  

您能告诉我以下设置有什么问题吗?

[目标]

从 PD1 和绿色 LED (TX5)的组合收集 PPG 数据

[寄存器设置]

-全球

  . acq_mode:ppg

  . CONFIG_SIG_ACQ:PPG、低 PRF

  . LDO_MODE:LDO 使能

- Mix_Config <<<我还想知道我是否必须在这个工作表中设置参数,即使我不需要其他数据,除了 PPG。

  . fPRF_MIX1:500

  . NUM_TS_MIX1:8.  

  . NUM_ESAW _MIX1:0 (自动)

  . TS0:PPG / PSAW1

  . TS1:PPG/PSAW1.

  . TS2:PPG/PSAW1.

  . NUM_PSAW_MIX1:1 (START_PH:1、END_PH:3)

  . PPG_DATA_RATE_MIX1:50Hz

- PPG_Config

  . fPRF_PPG:50Hz

  . step_count:1.

  . LED 满量程电流模式:2.5倍

- PPG_PPG Phase_Definition

  . NUMPHASE_PPG:3.

  . SEED_SAMP:0

  . ENABLE_LED_DAC:1.

  . USE_AMB_DAC_FOR_LED:0

  . 单或双 TIA:单

  . PPG 抽取因子: 2.

  . 启用 PPG 抽取:是

  . 阶段1:阶段类型"环境"/samp 时间"117"/滤波器 BW 选择"SET1"/"Connect PD2"(在 TIA1列中)/TIA 选择"Only TIA1"(仅限 TIA1)

  .  相位2:相位类型"LED"/LED DRV1 "TX7"/SAMP 时间"117"/"Filter BW Select1"/"Connect PD2"1"(在 TIA1列中)/TIA 选项"Only TIA1"(仅限 TIA1)

  . 阶段3:阶段类型"环境"/samp 时间"117"/滤波器 BW 选择"SET1"/"Connect PD2"(在 TIA1列中)/TIA 选择"Only TIA1"(仅限 TIA1)

[生成和导入配置后的结果]   

在导入文件"AFE4500_Settings.cfg"后、

我应该可以   在"Capture"会话、AFE4500 GUI 工具中看到 PPG 数据、  

但我只能在下拉选项中看到要绘制的数据的"REG_6D"。  

<<<我应导入文件"AFE4500_PPG_Settings.cfg"、因为我只想收集 PPG 信号。

您能告诉我我犯了什么错误吗、或者让我以 AFE4500_PPG.xlsm 作为 Register_Generation 信号采集的示例吗?

感谢   阅读   篇长长的文章

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Junil:

    感谢您发送编修。 由于此器件包含在 NDA 中、我们将与您离线联系以进一步讨论。

    此致、

    Ryan