This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE20408:稳压负电压电源

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE20408, LMP92066, LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1416486/afe20408-regulated-negative-voltage-supply

器件型号:AFE20408
主题中讨论的其他器件: LMP92066LM27761

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用 AFE20408来偏置功率放大器(1个 LDMOS、2个 GaN)。 我有两个电压源、GaN 偏置需要+5.5V、+48V 和-5V。 您能否建议一个用于将+5.5V/+48V 转换为-5V 的低噪声解决方案。

在 AFE20408 EVM 原理图中、使用"TPS7A3301RGWR"从 VNEG 生成稳压负电压。 您能不能推荐可以生成 VNEG 的 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    我已将此问题转发给电压转换器团队。 它们可以帮助您挑选出一个良好的稳压器。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果输入电压高达+48V、我将其分配给 WVIN 团队   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    我相信他们可以使用5.5V 输入或48V 输入、因此较低电压的选项仍然有用。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erin、

    是的、我们有2个板载独立源。 您可以建议从任何一个电源(5.5V 输入或48V 输入)进行转换

    使用哪种电压转换会更好?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能尽快提出解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    下面是供您查看的可能器件: LM27761数据表、产品信息和支持|德州仪器 TI.com
    5.5V IN、高达-5V OUT、250mA。 我对逆变器的了解不多、但我认为这样会起作用。 LDO 团队可能有更好的建议方案。

    我建议使用5.5V 进行转换。 AFE20408可监控 PA 漏极电压和电流、我认为其值为48V。 将此电源仅用于您的 PA 将使监控变得更容易。

    谢谢!
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tahar:

    我们想使用+5.5V 电源并将其转换为-5V。

    我从 LDO 团队()先前的 TI 主题中了解到、反相降压/升压转换器+  TPS7A3301 (比 LM27761高 PSRR)是 LMP92066的更好解决方案。 同样、我认为这也更适合 AFE20408、如果我不对、请改正我。

    能否为我使用 AFE20408驱动 FET 的设计推荐反相降压/升压转换器 IC? 还要分享 AFE20408或类似偏置控制器 IC 的任何低噪声电源应用手册。

    谢谢!

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、您好!

    从我能说的来看、TPS7A3301似乎接收到负电压、而这并非您所需要的电压。 此外、Varun 主题还建议使用 LM27761 (5.5V 至-5V)。  

    遗憾的是、我们没有任何有关此方面的应用手册。

    谢谢!
    Erin