This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8699:内部 LPF 特性

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8699

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419707/ads8699-internal-lpf-characteristics

器件型号:ADS8699

工具与软件:

您好!

对于我们的应用、我们需要以25600Hz 的采样率对0Hz 至10kHz 的信号进行采样。

对于抗混叠滤波器、我们需要使用频率为10kHz 的四阶巴特沃斯滤波器。

我们发现 ADS8699非常适合我们的应用。

由于它已经有一个二阶集成 LPF、因此可以最大程度减少设计工作量。

我们的想法是在 ADS8699之前使用一个额外的有源二阶 LPF、因此内部和外部滤波器的组合应产生我们所需的滤波器特性。

要计算外部滤波器的系数、我们需要内部滤波器的系数。

我在数据表的第7.3.5章"二阶低通滤波器(LPF)"中找到了滤波器传递函数图。
www.ti.com/.../ads8699.pdf
但从这张图中获取滤波器系数非常困难。

你能给我们更多关于 ADC 内部 LPF 的细节(特别是滤波器系数)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    ADS8699中的 LPF 是一款模拟 R/C 滤波器。  很遗憾、我无法提供比这更详细的信息(IP 原因)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    好的。

    您能否提供数据表中打印的频率响应数据、例如 CSV?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    诺伯特、您好!

    我可以通过 与您的 myTI 帐户关联的电子邮件联系您吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    是的、可以。