This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1298:DAISY_IN 悬空时的风险

Guru**** 2551640 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420879/ads1298-risks-when-daisy_in-is-left-floating

器件型号:ADS1298

工具与软件:

大家好!

我刚刚发现 DAISY_IN 引脚保持悬空、而不是按照数据表中的建议连接到 DGND。

此处涉及的风险是什么? 是否存在完全故障的可能性、或者将其与 DGND 连接是否是"公正"的良好做法?

提前感谢您的帮助。

此致、

Frank

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    感谢您发帖。

    主要是非菊花链应用的最佳实践、即在不使用 DAISY_IN 引脚时将其连接到 DGND。 ADS1298默认为菊花链模式(CONFIG1[6])。 在 DOUT 上启动通道8的 LSB 后、SCLK 引脚上的任何额外 SCLK 或瞬变都将在时钟沿输出 DAISY_IN 引脚上存在的"数据"。  将该引脚绑定为低电平可确保器件仅在该引脚上为零。 转换数据本身不会损坏。

    此致、

    Ryan