This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC32RF55:上电后的初始器件配置

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420365/adc32rf55-initial-device-configuration-after-power-up

器件型号:ADC32RF55

工具与软件:

我当前正在配置"8.3.1 Initial Device Configuration after Power-Up"。

因为我预计将来会有几个问题、所以我创建了这个主题。

很抱歉有一个简单的问题。

表8-5.

关于第12个数据、地址列为0x7B/8B。 是否应将其设置为两个地址?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣亚:

    是、0x7B 表示通道 AIN1/2、而0x8B 表示输入 BIN1/2。 我将关闭此帖子并向您发送一封电子 邮件、以便我们可以通过电子邮件进行此讨论。 请留意 LookOut 并检查垃圾邮件文件夹。

    谢谢、Chase

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的宣亚:

    文件共享服务仍关闭。 请在此处查找提及的文件:

    e2e.ti.com/.../ADC3xRF5x_5F00_API_5F00_v0p1p17.zip

    谢谢、Chase