This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDC264EVM:通道 A 和 B 之间的差异

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DDC264EVM, DDC264

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419096/ddc264evm-difference-between-channel-a-and-b

器件型号:DDC264EVM
主题中讨论的其他器件: DDC264

工具与软件:

尊敬的专家:

我有关于 DDC264EVM 软件的问题。

1.在软件上,通道 A 和通道 B 的区别是什么
2.另一个问题是关于软件上的"nDVALID 读取"。 此参数的默认设置为1024。 保存数据时、我看到 A 和 B 中每个通道有512个值。软件中读取的平均代码是否来自512个代码的平均值?

另外、由于设置为1024、为什么每个通道都是512个值? 这是否意味着 A 的512个值加上 B 的512个值等于"nDVALID 读取"中的设置?
每个通道的512个值是否按时间顺序排列? 每个值的积分时间与它所显示的相同(例如320us)?

提前感谢您。

此致、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    DDC264包含64个相同的输入通道、可执行电流-电压积分以及多路复用 A/D 转换。 每个输入都有两个积分器 、因此电流-电压积分可以在时间上连续进行。 DDC264通过在 A 侧和 B 侧之间切换积分来持续集成输入信号

    2.是的,这是正确的。 平均代码是512个样本/代码的平均值。

    3.是的、每个 nDVALID 对应于 A 侧或 B 侧。因此、nDVALID 中的值会在 A 侧和 B 侧分开。

    是的、512个值/样本被排列为时间序列数据、是的、各个样本的积分时间相同。