This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX7316EVM:TX7316EVM

Guru**** 2834805 points

Other Parts Discussed in Thread: TX7316EVM, TX7316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420455/tx7316evm-tx7316evm

器件型号:TX7316EVM
主题中讨论的其他器件: TX7316

工具与软件:

您好!

我最近购买了 TX7316EVM。 我使用的是5级模式。 我正在尝试生成10MHz 4脉冲信号。 我在"配置文件配置"中尝试了许多选项、但无法生成10MHz 信号。

您可以帮助我解决这个问题吗?

---苏罗吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Surojit、

    感谢您考虑为您的应用选择 TX7316。

    通过使用 GUI 第一页中给出的示例图形、您是否能够在输出端生成波形? 在尝试更改模式时是否看到任何错误? 您能详细解释一下问题、以便我们为您提供帮助吗?

    谢谢。此致

    Savyan