This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7138:使用卫星项目

Guru**** 2856710 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420402/ads7138-use-satellite-project

器件型号:ADS7138

工具与软件:

各位专家、您好!

我们要将 ADS7138用于卫星项目。

是否对卫星上的使用有任何限制?

此致、

木村彻

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimura-San:  

     不建议在太空中使用商用级器件、因为它们并非针对  处理辐射暴露而设计或经验证的器件。 TI 不限制在此类应用中使用该器件、但我们建议禁止此活动。 如果您决定使用此器件、我们鼓励您相应地测试此器件以确保正常功能和长寿命。 TI 不保证 器件的功能和使用寿命、因为它们 在超出 其设计功能的情况下运行。

    我们提供 ADS128S102-SEP、这是一款适用于中低地球轨道的经济高效型航天器件。 该器件可通过30KRAD TID 和43MeV。请参阅、TI 保证 在辐射暴露期间正常运行并延长寿命。  

    -Kyle  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kyle San:

    感谢您的回答和建议。

    我又收到一个问题。

    我们的开发系统没有 SPI 控制。

    那么、您是否具有模数转换器 IC、能够使用 I2C 进行控制以作为抗辐射(如 ADS128S102-SEP)?

    此致、

    木村彻