This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1282-SP:数据表修订版中的参数不明确 B

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1282-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420591/ads1282-sp-unclear-parameter-in-datasheet-rev-b

器件型号:ADS1282-SP

工具与软件:

您好!

ADS1282-SP 数据表修订版中的集成电路 b 第9页的第7.7节定义了参数 TDR。

下面您可以看到针对 sinc 滤波器的表21引用、而为 FIR 滤波器分别提供了一个公式(我认为将把这些公式组合在一起、使两个滤波器获得相同的 TDR)

我的问题是如何计算每个滤波器的 TDR?

BR、Hang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    图46中的 TDR 是相对于 SYNC 引脚或 SYNC 命令定义的。

    在 sinc+FIR 滤波器组合的情况下、您可以计算数据表中提供的 TDR 值:

    TDR=62.98046875/Fdata + 466/fCLK

    表21中提供了 SINC 滤波器 TDR 值:

    TDR 基于多个数据速率周期、外加取决于 IC 内部数字设计细节的开销(fCLK 周期)。  提供的值已由数字设计确定并通过测量进行了验证。 在使用 sinc 滤波器时、要获得精确的 TDR 值、没有一个简单的公式可用于根据数据速率进行计算。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:

    感谢您的快速支持! 如果您还能回答下面的另外2个问题、将不胜感激:

    fCLK 取决于用户提供的时钟、表5中针对 sinc 定义了 fdata、表6中针对 FIR 定义了 fdata、表8中针对 HPF 定义了 fdata。

    使用 sinc+FIR 滤波器时、鉴于 fClk = 4.096Mhz、我认为应从表6中选择 Fdata (假设选择的速率为1000SPS)

    那么公式为 TDR=62.98046875/Fdata + 466/fCLK = 62.98046875 * 1ms + 466 * 244.14ns。

    这里的计算结果是否正确?

    2.仅使用 sinc filer 时、可以直接从表21中提取 TDR (但不用作精确值)

    假设 fClk = 4.096Mhz、并且从表5中选择8000SPS 的 Fdata、则 TDR 约为2824 * 244.14ns。

    这里的计算结果是否正确?

    3.表5、表6和表8是在假设系统时钟= 4.096Mhz 的情况下绘制的、与8.1.14相符:

    "...数据转换速率与 CLK 频率直接相关..."

    这意味着、如果我使用2.048Mhz、那么数据速率将相应地减半、我的理解是否正确?

    此致、

    Hang Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hang、

    1. 是的,您的计算是正确的。  表5和表6中的数据速率仅对4.096MHz 有效。  如果需要在表5和表6中计算不同 fCLK 频率的数据速率、则 Fdata=fCLK/(4*N)、其中 N 是抽取率。  

    HP 滤波器仅与 sinc+FIR 搭配使用、并遵循表6中的数据速率。  表8只是几个示例。  使用 sinc+FIR+HP 时、可将数据速率设置为表6中的任意值:250,500,10010002000 或4000SPS。

    2. 是的、您对 TDR、sinc 滤波器、8000SPS 的计算正确。

    3. 是的、如果2.048MHz、数据速率将为1/2。  fdata=fclk/(4*N)将始终为不同 CLK 频率和抽取率(N)提供正确的数据速率。

    此致、
    Keith