This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7953:电源电压和 GPIO 引脚查询

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419072/ads7953-supply-voltage-and-gpio-pin-query

器件型号:ADS7953

工具与软件:

您好、TI 团队:

以下是与 ADS7953 ADC 相关的问题。

配置:1 -+VA - 3.3VDC、+VBD - 3.3VDC

  1. 如果我们将 VREF 更改为2XVREF、我们是否需要将+VA (模拟电源)从3.3V 更改为5V、同时将+VBD 电压保持为3.3V?

配置:2 -+VA - 3.3VDC、+VBD - 3.3VDC、VREF

  1. 如果我们同时为3.3VDC 提供电源、GPIO 的电压电平将是多少?

配置:3 -+VA - 5VDC、+VBD - 3.3VDC、2VREF

  1. 如果我们提供模拟电源5V 和数字电源3.3V、GPIO 的电压电平将是多少?

GPIO 相关问题:

  1. 我们认为、可将通用 GPIO 用于其他应用/芯片组(此设计中使用)以实现启用/禁用功能。 这是正确的理解吗?
  2. 此外、我们可以使用 SPI 接口配置和切换这四个 GPIO 吗?
  3. 如果我们要将其用作输出、我们是否需要在该 GPIO 上添加任何上拉电阻器?
  4. 什么将是最大值 配置为输出 GPIO 时该引脚的拉电流是多少?

此致、

Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    VBD 是数字电源、用于设置 SPI 通信引脚的数字 I/O 电平以及 GPIO 电平。 +VBD = 3.3V 将产生3.3V GPIO 逻辑。  

    如果+VA = 3.3V、并且选择的输入范围是2 ×Vref、则由于输入被分压到 Vref = 2.5V、因此无需提供5V 电压。

    GPIO 引脚可配置为通用输入、通用输出或保留的特殊功能。  数据表的表11中对此进行了描述。 GPIO0和 GPIO1 有多个选项可用作警报输出。 GPIO2具有用作器件输入范围选择器的选项。 GPIO3可配置为器件断电输入。

      

    通过 SPI 设置通用输出状态、可通过 在任何"模式控制寄存器"模式下提供 DI03-00来完成。 请参考数据表的表1、表2和表5中位 DI03-00的说明。  

    上拉 电阻器是可选的、但对于大多数用例是个好主意。  

    此器件的拉电流和灌电流额 定值为200uA。 另请参阅 https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1250845/ads7953-gpio-drive-strength

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    感谢您的反馈。

    对于模拟电源电压:

    根据随附的数据表参数、如果我们选择输入范围2 * Vref、则+VA >= 2 * Vref。 基于此、我们仍然可以提供+VA 至3.3V? 它是否会测量3.3V 的 ADC 输入电压?

    此致、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    为困惑道歉。 如果提供2.5V 基准并选择2* Vref 模式、ADC 的满标量程将为0-5V、这意味着最小输出代码0x000将为0V、最大输出代码0xFFF 将为5V。 然而、如果您仅提供+VA = 3.3V、则 输入将在3.3V 处饱和、并且可达到的最大读数将是满量程范围的3.3/5、约为0xA8F。 您实际上错过了数据转换器的1.7/5满量程动态范围。 请告诉我这是否合理。

    此致、
    Joel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joel、您好!

    感谢您解决困惑问题。

    我们将通过设置 +VA - 5.0VDC、+VBD - 3.3VDC、VREF=2V*VREF、将高达5V 的输入电压更新为使用满标量程。

    如果我们更改 Rsource 和电容器滤波器值、您是否看到任何与 ADC 采样相关的问题? 因为我们会向 ADC 提供直流电压、而不是用于检测的模拟输入。

    此致、

    Parth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 PARTH:

    [报价 userid="559220" url="~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1419072/ads7953-supply-voltage-and-gpio-pin-query/5445948 #5445948"]

    因为我们会向 ADC 提供直流电压、而不是用于检测的模拟输入。

    [报价]

    我对上述内容的含义还不是很清楚、如果我完全理解了问题、请告诉我。 您将通过连接到 CHx 引脚来监控直流值、对吗?  

    在这种情况下、 了解输入采样速率将非常重要。  较慢的采样率 将允许输入信号有更多的时间稳定在 ADC 的标称位精度范围内。 您计划使用 ADS7953进行采样还有多少其他输入?

    此致、
    Joel