This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960EVM:影响时序的抽取因子问题

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418404/afe4960evm-issue-with-the-decimation-factor-affecting-timing

器件型号:AFE4960EVM

工具与软件:

您好!

我的系统中会遇到抽取因子的问题。 当抽取因子设置为零(这对应于值2)时、FIFO 中断会在500ms 正确触发。

但是、当我将抽取因子更改为1 (对应于值4)时、中断不是在1000ms 触发、而是在大约680ms 时发生。  我已经附上 RAC 计算和时序详细信息以供 参考。  

是否需要任何额外的配置来确保使用不同的抽取设置实现正确的时序? 如果有任何见解、将不胜感激。

谢谢!

e2e.ti.com/.../FIFO_5F00_CAL.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    请原谅延迟。 您能否共享导出和共享用于 EVM 的寄存器配置?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    请找到具有双通道配置功能的附加文件。

    e2e.ti.com/.../afe4960_5F00_drv.c

    e2e.ti.com/.../afe4960_5F00_drv.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dhivin:

    我还在研究这一点。  

    中断产生后、您是否已完全从 FIFO 中读取数据、或者在 FIFO 保持满时是否即将发生中断? 您能否确认数据就绪中断在256Hz (= PRF 周期周期周期)保持不变。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们只有在触发中断后、FIFO 已满时才会读取数据。

    数据就绪中断以256Hz 的速率发生。