This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8681W:是否支持大磁带?

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421150/ads8681w-will-is-support-large-tape

器件型号:ADS8681W

工具与软件:

您好!

  此器件是否支持大卷带(3K 或5K pcs)? 我的客户正在申请内部器件型号、但她需要完整的器件型号、还包括封装、卷带/卷带信息。

 如果支持大卷带、请给我订购产品的包装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan:

    目前、ADS8581W 采用250个卷带、可订购 PN 为 ADS8681WRUMT、3k 卷带为 ADS8681WRMR。