This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL2500:支持差分信号之间所需的100 Ω 终端

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DL2500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421272/adc12dl2500-support-on-100-ohm-terminations-required-between-differential-signals-or-not

器件型号:ADC12DL2500

工具与软件:

您好!

我们使用 ADC12DL2500、其(A、B、C、D)通道的数据、时钟和选通信号连接到 FPGA (XCVU23P-2FSVJ1760I)组。 对于这些 LVDS 信号、我们不会在正/负(+/-)信号之间提供任何100欧姆端接。 在这种情况下、我们是否必须在 FPGA 中启用100欧姆内部端接? 请澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Narender:

    是的、所有 LVDS 信号都必须在 LVDS 信号的接收器侧具有终端。 如果接收器板上没有物理100R 终端、则必须启用内部100R 终端。

    谢谢、Chase