This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW14J57EVM:修订版 B 解决方案

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1418185/tsw14j57evm-revb-solution

器件型号:TSW14J57EVM

工具与软件:

您好、E2E 专家、

你好。

我尝试了论坛帖子中的步骤(在其中分享的文字文档中)、并很快意识到它是用于不同版本的董事会。 提供的解决方案适用于14J57revE、但我们使用14J59revB。 看一下固件文件、结果发现14J59revB 没有方向指示的文件夹("DAC"文件夹)、而且实际上没有.ini 文件(解决方案建议用提供的.ini 文件替换)--只有一个"Firmware"文件夹和.bit 文件。 您是否有机会生成一个执行相同固件更改的.bit 文件、以便在每次位流重复结束时从 SyncC 端口发出同步信号? 即使我们对直流耦合进行电路板更改、我们也需要将此电路板与两个任意波形发生器进行同步、这两个发生器将协同工作。 如果我们可以输入外部同步信号、这也将解决此问题。

此致、

TI-CSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我们目前无法支持此申请。  

    此致、

    Geoff