This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256:AFE2256GR 的 FEA 材料数据卡

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420637/afe2256-fea-material-data-card-for-afe2256gr

器件型号:AFE2256

工具与软件:

您好!

我目前正在对 AFE2256GR 芯片的散热器设计使用 ANSYS FEA 进行热传递仿真。 您能否告诉我德州仪器(TI)是否专门为此组件提供了材料数据卡用于 FEA 吗? 如果有这种卡、请向我提供一个下载信息的链接吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您联系我们。
    由于器件 AFE2256已签订保密协议、因此我们希望将此讨论离线。
    您可以将问题发送到以下地址吗  afe2256-support@list.ti.com  以及此 E2E 帖子的参考?

    谢谢、此致、

    Aditya