This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE2256EVM:错误:哎呀! 找不到头文件

Guru**** 2916390 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE2256EVM, AFE2256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420047/afe2256evm-error-oops-header-file-not-found

器件型号:AFE2256EVM
主题中讨论的其他器件: AFE2256

工具与软件:

尊敬的专家:

我使用的是 afe2256evm。 但当我测试它(所有的人的模式),它得到错误: Oops 头数据未找到。 我刚刚安装了一个 afe2256、对吗?  

我在 win10上安装您的软件。 我正确安装了 USB、固件、我想获取映像。 但我只得到了错误:哎呀头数据未找到。

我刚刚在板上安装了一个 afe2256。 即使我使用一体式测试模式、也是一样的。 虽然它通知了错误、但我测试了 SPI 配置正常!、因此我认为没关系。  



请提供建议。

此致、

Josel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josel:

    AFE2256EVM 的数据采集只能在两个 AFE2256 COF 都连接到 EVM 时才能正确运行。 您是否还可以连接另一个适配器卡、重新启动 GUI 并重试数据捕获?

    如果您仍然看到此问题、请告诉我。

    谢谢、此致、

    Aditya