This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1119:VOH 电平

Guru**** 2369170 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1119
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420896/ads1119-voh-level

器件型号:ADS1119

工具与软件:

大家好、团队成员:

ADS1119 I2C 和 DRDY 线路的 VOH 电平是多少?

谢谢。此致、

Vidhya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VOH 不是由引脚决定的、而是由上拉电阻器决定(如果有)、因此数据表无法提供这方面的信息。 根据电流的不同、由于电阻器上的压降、VOH 将远低于上拉电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    ADS1119没有 VOH 电平规格。

    由于该器件的数字接口是 I2C、因此它采用开漏架构。 这意味着、当 SDA 输出为高电平(1)时、器件简单地释放 SDA 线、SDA (VOH)将通过上拉电阻上拉至 VDD。

    DRDY 也是如此。

    此致、

    天使

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、对于 VOL、上拉电压3.3V 作为 VOH、0V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、如果上拉电压为3.3V、对于 VOL 可以考虑0V、对于 VOH 可以考虑3.3V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vidhya:

    如果上拉电压为3.3V、则可以考虑 VOH = 3.3V。

    不过、该器件不会将逻辑驱动为高电平、因为这完全取决于上拉电阻。

    您可以观看以下视频、了解 I2C 协议的工作原理。

    高精度实验室系列: I2C | TI.com

    此致、

    天使