This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于内部信号测试和外部信号测试间偏差问题的问答。

Guru**** 2950110 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1420737/ads1299-regarding-the-deviation-issue-between-internal-signal-testing-and-external-signal-testing

器件型号:ADS1299

工具与软件:

首先、在测试内部方波时、方波信号的值分别为+1.36mV 和-2.37mV、而不是标准的+1.875和-1.875mV。 对于内部噪声短路测试、将 CHnSET 的 MUXn [2:0]设置为001、测得的噪声值为-0.5mV。 然后、在测试外部信号时、我将通道的 p 端子和 n 端子接地、测量值约为-0.47mv。 我可以问是什么原因造成了这种情况吗? 我应该如何解决这个问题。 如能提供解决办法、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Di、

    请参阅数据表的典型特性部分。 指定了失调电压与 PGA 增益间的关系。 您必须在软件中对其进行校准。

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan   

      首先、非常感谢您的答复。 我不明白你的意思。 我是否需要修改代码中的寄存器配置和增益、然后根据发送的图形比较失调电压范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您观察到的失调电压是 IC 本身的预期行为、如图14所示。  

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我希望收到您的回答、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是内部方波测试信号的失调电压、该电压是通过更改不同的增益测得的。