This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS54J69:KCU105和 ADS54J69的源代码

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS54J69

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1421722/ads54j69-source-code-for-kcu105-and-ads54j69

器件型号:ADS54J69

工具与软件:

您好!

我们正在使用依赖于 ADS54J69的 kintex UltraScale FPGA 设计电路板。 在上一篇文章"ADS54J69:JESD204B 接口"中、您曾看到共享 KCU105和 ADC EVM 的源、这对我们的 FPGA 设计人员来说是一个很好的起点、但链接已失效。

您能否与我们共享此源代码或 FPGA 设计的任何设计资源(如果可用)、以便在 KCU105和 ADS54J6x EVM 之间建立快速的功能性 JESD 链接?

谢谢!

Adrien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrien、您好!

    该职位是超过7年前,吉姆 Seton 从那时起退休。 我无法找到这些引用的文件。

    我会使用 JESD IP 路由、可能已经有了一些参考设计。

    您可以通过以下链接免费下载 JESD IP:

    www.ti.com/.../TI-JESD204-IP

    此致、

    Rob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,谢谢你找!

    Adrien